欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.05 15:21:30
  • 米思米
  • 1670

 使用案例

A.外尺寸测量

B.内尺寸测量

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

C.阶差测量

D.深度测量

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

 

内置ABSOLUTE标尺意味着卡尺通电后不用设置原点就可以立即进行测量。就像用游标卡尺测量一样简单。

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

 

轻推电池盖,即可更换电池
   

重新更换电池后,开机时候不显示数字,需要按住ORIGIN键,达到1秒以上,显示屏恢复标准数字显示。

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

 注意事项

功能:

单位转换:

通过公英制按钮可以实现公制和英制的单位转换。

绝对测量:

电源打开后,如之前做过原点设置,则无需再进行原点设置,绝对原点可通过原点按钮改变。

比较测量:

显示屏可以在任意位置设置零点用于比较测量。

低压警报:

如电池电压降低,测量不能再进行,显示屏上会出现“B”,警报用户电量低。在此警报前,会出现提醒电池更换警报。

数据输出:

通过使用连接电缆(选件),测量数据可以输出。

数据保持:

通过使用数据保持装置(选件),可以保持显示值,这个功能不可以与数据输出功能一起使用。

 相关产品

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

游标卡尺的产品特点和使用注意事项

三丰/MITUTOYO 500系列公制型
 ABSOLUTE
数显卡尺CD-AX/C

三键大屏数显卡尺

三丰/MITUTOYO  IT/DP/MUX连接电缆1m

三丰/MITUTOYO  IT/DP/MUX连接电缆2m

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities